面向蓝牙5和Thread实现的Laird Connectivity BL654PA模块在贸泽开售
2019年11月13日 - 专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子(Mouser Electronics) 即日起开售Laird Connectivity带功率放大器的BL654PA模块。这些模块经过FCC、IC、RCM、KC和蓝牙® SIG认证,可帮助工程师将单模蓝牙5和Thread (802.15.4) 技术实现到简单的低功耗蓝牙设计中。
贸泽电子供应的Laird Connectivity BL654PA模块基于非常灵活的多协议Nordic nRF52840片上系统 (SoC),具有强大的Arm® Cortex®-M4F核心以及支持蓝牙 5、ANT/ANT+和专属2.4 GHz网络的多协议无线电功能。BL654PA模块提供非常宽的无线覆盖范围,发射功率+18 dBm,可配置到最低-26 dBm。
BL654PA模块具有多种编程选项,包括Laird Connectivity的smartBASIC语言,为工程师提供了相当大的设计灵活性。smartBASIC语言是内存受限应用的理想选择,通过实现快速高效的低能耗蓝牙开发,可以缩短产品上市时间。它还充当软件和硬件之间的桥梁,使应用能支持任何SmartBasic无线电功能。BL654PA模块配备有内部跟踪天线或外部IPEX MHF4连接器,广泛适用于信标、医疗外设、工业监控器、智能家居和其他物联网 (IoT) 设备等应用。
BL654PA模块还拥有配套的BL654PA开发套件。此套件也配备内部跟踪天线或外部IPEX MHF4连接器,支持无线连接的快速原型设计,并提供多种电源选项,包括USB、外部直流电源和电池。 有关详情,敬请访问www.mouser.cn/laird-bl654-pa-modules。 贸泽电子拥有丰富的产品线与贴心的客户服务,积极引入新技术、新产品来满足设计工程师与采购人员的各种需求。我们库存有海量新型电子元器件,为客户的新一代设计项目提供支持。Mouser网站Mouser.cn不仅有多种高级搜索工具可帮助用户快速了解产品库存情况,而且网站还在持续更新以不断优化用户体验。此外,Mouser网站还提供数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具等丰富的资料供用户参考。 关于贸泽电子 (Mouser Electronics) 关于Laird Connectivity 注册商标
贸泽电子隶属于伯克希尔哈撒韦集团 (Berkshire Hathaway) 公司旗下,是一家屡获殊荣的授权电子元器件分销商,专门致力于以高效的方式,向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球分销商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,分销来自超过800家生产商的500多万种产品。我们通过遍布全球的27个客户支持中心为客户提供贴心的服务。更多信息,敬请访问:http://www.mouser.cn。
Laird Connectivity是全球知名企业,致力于解决电磁干扰挑战并提供先进的无线通信及智能系统解决方案。该公司的产品以创新性和精准性闻名业界,可提供改进业务和促进现代社会进步所需的技术,其客户包括世界各地的许多大公司。Laird Connectivity满足了各种行业和应用的需求,为不断变化的数字社会提供变革型解决方案。
贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。
王嗣理 Ceres Wang
亚太区营销沟通总监
电话:+86 (21) 2219-4000 #4817
手机:+86 13918801405
Ceres.Wang@mouser.com