贸泽开售Analog Devices LTC6228和LTC6229运算放大器
满足数据采集所需的高速和低失真需求
2020年11月19日 - 专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Analog Devices LTC6228和LTC6229低失真730MHz运算放大器。LTC6228单通道运算放大器和LTC6229双信道运算放大器可提供高速、低噪声的轨到轨输出,支持高精度模数转换,可满足测试和测量、光学电子元件、医疗影像和数据采集等应用的需求。
贸泽电子分销的Analog Devices LTC6228和LTC6229运算放大器具有超低的0.88nV/√Hz电压噪声,并且4VP-P下的失真性能优于−100dB,即使对于速度高达2MHz的大信号也不例外。这些器件拥有出色的性能指标,可实现动态范围非常高的应用。
LTC6228和LTC6229运算放大器可在2.8V至11.75V的单一电源下运行,并且可以支持±5V电源电压(或电压更低的其他分流电源),同时在500V/µs的高频和压摆率下仍能保持优异的性能。它们的输入共模范围包括负电源轨,而输出则可在轨到轨之间摆动。LTC6229采用小巧的3mm × 3mm DFN封装,而LTC6228则采用2mm × 2mm DFN封装。两款运算放大器均提供−40°C至125°C的宽作业温度范围,专为白色家电、光学电子产品、仪器仪表和高密度系统而设计。
LTC6228和LTC6229运算放大器旨在驱动LTC2387-18 18位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),用于高速数据采集和成像应用。LTC2387-18 ADC具有出色的线性度和宽动态范围,在高输入频率下的失真非常低。
如需进一步了解LTC6228单通道运放,请访问https://www.mouser.cn/new/analog-devices/adi-ltc6228-high-speed-operational-amplifiers/。如需进一步了解LTC6229双通道运放,请访问https://www.mouser.cn/new/analog-devices/analog-devices-ltc6229-op-amps/。有关LTC2387-18 ADC的更多信息,请访问https://www.mouser.cn/new/analog-devices/adi-ltc23xx-18-sar-adcs/。
作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。
关于贸泽电子 (Mouser Electronics)
贸泽电子隶属于伯克希尔哈撒韦集团 (Berkshire Hathaway) 公司旗下,是一家授权电子元器件分销商,专门致力于向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球分销商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,分销超过1100家品牌制造商的500多万种产品。我们通过遍布全球的27个客户支持中心,为客户提供无时差的本地化贴心服务,并支持使用当地货币结算。更多信息,敬请访问:https://www.mouser.cn。
注册商标
贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。
王嗣理 Ceres Wang
亚太区营销沟通总监
电话:+86 (21) 2219-4000 #4817
手机:+86 13918801405
Ceres.Wang@mouser.com