Now at Mouser: u-blox NORA-W30 Multiprotocol Modules for Efficient Wireless Connectivity
July 16, 2024 – Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now stocking the NORA-W30 multiprotocol modules from u-blox. The NORA-W30 modules support Wi-Fi and Bluetooth® connectivity in a single, compact unit. The NORA-W30 devices support a range of applications, including industrial automation, metering and utilities, healthcare, smart homes, and electrical vehicle charging.
The u-blox NORA-W30 multiprotocol modules, now available at Mouser, support Wi-Fi 4 on both 2.4 and 5 GHz bands. The modules can function as a Wi-Fi station connecting to a remote access point or act as an access point. The NORA-W30 modules are Bluetooth Low Energy-qualified and can assume central or peripheral roles or both simultaneously. The modules feature a dual-core microcontroller with an Arm® Cortex®-M33 compatible processor for main applications and an Arm Cortex-M23 compatible processor for low-power operations. The NORA-W30 modules offer a robust collection of hardware security features, including secure boot, encrypted flash, debug port protection, a crypto acceleration engine, and a trusted execution environment with Arm TrustZone®. Wireless communication can be secured with WPA2/WPA3 authentication, TLS 1.2/1.3 encryption, Bluetooth LE secure connection pairing, and HTTPS.
The NORA-W30 multiprotocol modules are offered in two variants. NORA-W306 comes with an internal PCB antenna, while NORA-W301 has a module pin to connect to an external antenna of choice. The internal PCB antenna provides a robust, low-profile solution with high performance and an extensive range. The NORA-W30 series is globally certified for use with the internal antenna or a range of external antennas. This reduces time, cost, and effort for customers who are integrating Wi-Fi and Bluetooth LE into their designs.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/u-blox/u-blox-nora-w30-multiprotocol-modules/.
Como distribuidor autorizado a nivel global, Mouser ofrece la más amplia selección de los semiconducoctores y componentes electrónicos más recientes del mundo, en existencia y listos para enviar. Los clientes de Mouser pueden esperar productos originales y 100 % certificados que son totalmente localizables desde cada uno de sus socios fabricantes. Para ayudar a agilizar los diseños de los clientes, el sitio web de Mouser cuenta con una amplia biblioteca de recursos técnicos, incluso un Centro de recursos técnicos, además de documentos técnicos de productos, diseños de referencia de proveedores específicos, notas de aplicación, información técnica de diseño, herramientas de ingeniería y otro tipo de información útil.
2026 - Mouser Electronics es un distribuidor autorizado de semiconductores y componentes electrónicos que se enfoca en introducir nuevos productos de sus socios fabricantes líderes. Debido a que brinda servicios a la comunidad global de compradores e ingenieros de diseño electrónico, el sitio web global del distribuidor, mouser.com, está disponible en múltiples idiomas y monedas, y cuenta con más de 6,8 millones de productos de más de 1.200 marcas de fabricantes. Mouser ofrece 28 ubicaciones de asistencia en todo el mundo para ofrecer el mejor servicio al cliente de su clase en idiomas, monedas y horarios locales. El distribuidor realiza envíos a más de 650.000 clientes en 223 países o territorios desde sus innovadoras instalaciones de distribución de 93.000 metros cuadrados en el área metropolitana de Dallas, Texas. Para obtener más información, visite https://www.mouser.com.
2026 - u-blox is a global provider of leading positioning and wireless communication technologies for the automotive, industrial, and consumer markets. u-blox solutions let people, vehicles, and machines determine their precise position and communicate wirelessly over cellular and short-range networks.
Mouser y Mouser Electronics son marcas registradas de Mouser Electronics, Inc. Todos los demás productos, logotipos y nombres de empresas mencionados en este documento pueden ser marcas de sus respectivos titulares.