ScioSense's ENS220 Barometric Pressure and Temperature Sensor, Now Available at Mouser, Ideal for Activity Tracking Applications and Wearables

Anuncio de nuevos productos

Comuníquese con nosotros


November 27, 2023Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest semiconductors and electronic components, is now stocking the ENS220 barometric pressure and temperature sensor from ScioSense. Offering a 1 kHz data rate, the ENS220 sensor is housed in a small 2.0 mm x 2.0 mm x 0.75 mm LGA package with digital I2C and SPI interfaces. The single-die sensor delivers low power performance and excellent resistance to environmental conditions, making it an ideal choice for activity-tracking applications, including wearables, indoor localization, and AR/VR. The ENS220 Sensor also supports liquid level detection, blood pressure measurement, and HVAC applications with filter clogging detection.

The ScioSense ENS220 barometric pressure and temperature sensor, now available at Mouser, integrates a capacitive pressure sensor into a CMOS ASIC. Boasting high intrinsic pressure sensitivity, the all-CMOS sensor produces unprecedented low-pressure noise, while the device’s integrated temperature sensor equals the performance of dedicated temperature measurement devices. The ENS220 Barometric Pressure and Temperature Sensor combines a highly accurate pressure reading with a short conversion time, making the sensor an ideal option for height measurements with a high output data rate and bandwidth.

The ENS220 Barometric Pressure and Temperature Sensor is supported by the ENS220-LG_EK_ST ENS220 evaluation kit. The evaluation kit includes an ENS220 break-out board, a micro-USB to I2C converter, and a USB cable, enabling it to connect to a PC. Downloadable graphic user interface (GUI) software allows the user to configure the sensor’s parameters and demonstrate measurements.

To learn more about the ENS220 Barometric Pressure and Temperature Sensor, visit https://www.mouser.com/new/sciosense/sciosense-ens220-sensor/.

To learn more about the ENS220-LG_EK_ST ENS220 evaluation kit, visit https://www.mouser.com/new/sciosense/sciosense-ens220-eval-kit/.

 

Como distribuidor autorizado a nivel global, Mouser ofrece la más amplia selección de los semiconducoctores y componentes electrónicos más recientes del mundo, en existencia y listos para enviar. Los clientes de Mouser pueden esperar productos originales y 100 % certificados que son totalmente localizables desde cada uno de sus socios fabricantes. Para ayudar a agilizar los diseños de los clientes, el sitio web de Mouser cuenta con una amplia biblioteca de recursos técnicos, incluso un Centro de recursos técnicos, además de documentos técnicos de productos, diseños de referencia de proveedores específicos, notas de aplicación, información técnica de diseño, herramientas de ingeniería y otro tipo de información útil.

Acerca de Mouser

2026 - Mouser Electronics es un distribuidor autorizado de semiconductores y componentes electrónicos que se enfoca en introducir nuevos productos de sus socios fabricantes líderes. Debido a que brinda servicios a la comunidad global de compradores e ingenieros de diseño electrónico, el sitio web global del distribuidor, mouser.com, está disponible en múltiples idiomas y monedas, y cuenta con más de 6,8 millones de productos de más de 1.200 marcas de fabricantes. Mouser ofrece 28 ubicaciones de asistencia en todo el mundo para ofrecer el mejor servicio al cliente de su clase en idiomas, monedas y horarios locales. El distribuidor realiza envíos a más de 650.000 clientes en 223 países o territorios desde sus innovadoras instalaciones de distribución de 93.000 metros cuadrados en el área metropolitana de Dallas, Texas. Para obtener más información, visite https://www.mouser.com.

Acerca de ScioSense

2026 - ScioSense is a leading manufacturer of cutting-edge sensor technology that fits today's challenges. ScioSense focuses on humidity, gas/air quality, temperature, pressure, and flow sensor types for customers needing state-of-the-art components or full functional applications.

Marcas

Mouser y Mouser Electronics son marcas registradas de Mouser Electronics, Inc. Todos los demás productos, logotipos y nombres de empresas mencionados en este documento pueden ser marcas de sus respectivos titulares.

Para obtener más información, comuníquese con:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vicepresidente general de Marketing
+1 (817) 804-3833
Para consultas de prensa, comuníquese con:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Gerente, Comunicaciones Corporativas y Relaciones con los Medios
+1 (817) 804-7764