Mouser Now Stocking Nexperia's Expanded Range of 650 V Silicon Carbide Schottky Diodes for Industrial Applications
September 30, 2024 – Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now shipping the PSC1665x silicon carbide (SiC) Schottky diodes, part of Nexperia's expanding portfolio of SiC devices.
The Nexperia PSC1665x SiC Schottky diodes, now at Mouser, are designed to address the challenges of demanding high-voltage applications, including industrial switched-mode power supplies, energy storage, battery-charging infrastructure, motor drives, uninterruptible power supplies as well as photovoltaic inverters for sustainable energy production. These devices are available in real-two-pin (R2P) DPAK TO-252-2 and TO-220-2 packaging for design flexibility.
The merged PiN Schottky (MPS) structure of these devices provides additional advantages over similar SiC diodes, including outstanding robustness against surge currents. This eliminates the need for additional protection circuitry, thereby significantly reducing system complexity and enabling hardware designers to achieve higher efficiency with smaller form factors in rugged high-power applications.
In addition, Nexperia's 'thin SiC' technology delivers a thinner substrate (one-third of its original thickness), which dramatically reduces the thermal resistance from the junction to the back-side metal. This results in lower operating temperature, higher reliability and device lifetime, higher surge current capability, and lower forward voltage drop.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/nexperia/nexperia-psc1665x-sic-schottky-diodes/.
Como distribuidor autorizado a nivel global, Mouser ofrece la más amplia selección de los semiconducoctores y componentes electrónicos más recientes del mundo, en existencia y listos para enviar. Los clientes de Mouser pueden esperar productos originales y 100 % certificados que son totalmente localizables desde cada uno de sus socios fabricantes. Para ayudar a agilizar los diseños de los clientes, el sitio web de Mouser cuenta con una amplia biblioteca de recursos técnicos, incluso un Centro de recursos técnicos, además de documentos técnicos de productos, diseños de referencia de proveedores específicos, notas de aplicación, información técnica de diseño, herramientas de ingeniería y otro tipo de información útil.
2026 - Mouser Electronics es un distribuidor autorizado de semiconductores y componentes electrónicos que se enfoca en introducir nuevos productos de sus socios fabricantes líderes. Debido a que brinda servicios a la comunidad global de compradores e ingenieros de diseño electrónico, el sitio web global del distribuidor, mouser.com, está disponible en múltiples idiomas y monedas, y cuenta con más de 6,8 millones de productos de más de 1.200 marcas de fabricantes. Mouser ofrece 28 ubicaciones de asistencia en todo el mundo para ofrecer el mejor servicio al cliente de su clase en idiomas, monedas y horarios locales. El distribuidor realiza envíos a más de 650.000 clientes en 223 países o territorios desde sus innovadoras instalaciones de distribución de 93.000 metros cuadrados en el área metropolitana de Dallas, Texas. Para obtener más información, visite https://www.mouser.com.
2026 - Nexperia, headquartered in the Netherlands, is a global semiconductor company with a rich European history and over 12,500 employees across Europe, Asia, and the United States. As a leading expert in the development and production of essential semiconductors, Nexperia’s components enable the basic functionality of virtually every electronic design in the world – from automotive and industrial to mobile and consumer applications.
The company serves a global customer base, shipping more than 100 billion products annually. These products are recognized as benchmarks in efficiency – in process, size, power, and performance. Nexperia's commitment to innovation, efficiency, and stringent industry requirements is evident in its extensive IP portfolio, its expanding product range, and its certification to IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001 standards.
Mouser y Mouser Electronics son marcas registradas de Mouser Electronics, Inc. Todos los demás productos, logotipos y nombres de empresas mencionados en este documento pueden ser marcas de sus respectivos titulares.