New at Mouser: Maxim Integrated MAX25530 LED/TFT Backlight Driver for Automotive Displays
July 8, 2021 – Mouser Electronics, Inc., the industry’s leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now shipping MAX25530 four-channel automotive backlight driver from Maxim Integrated Products, Inc. The MAX25530 integrates four I²C-controlled, 150 mA LED backlight drivers and a four-output thin-film-transistor liquid-crystal display (TFT-LCD) bias in a single 40-pin, 6 mm × 6 mm chip to help engineers reduce the design footprint of automotive dashboards, central information, and navigation displays.
The Maxim Integrated MAX25530, available from Mouser, integrates one positive boost converter, one negative boost converter, two charge pump drivers for powering up TFT bias, and a boost/SEPIC controller for powering up to four strings of LEDs in the display backlight. For bigger and higher-resolution displays, TFT bias and LED driver are needed. The MAX25530 supports larger screen sizes and higher resolution by providing positive analog supply voltage and negative analog supply voltage, both of which are required for low-temperature polysilicon panels (LTPS) that deliver higher resolution and lower cost than amorphous silicon panels now currently in use.
For design support, Mouser also offers the MAX25530 evaluation kit, a fully assembled and tested surface-mount PCB, that provides a complete power-management solution for automotive displays. The kit can be configured to operate in a standalone mode or in an I²C mode, providing an I²C interface that can operate in conjunction with the MINIQUSB+ adapter board, or a third-party I²C master. The MAX25530 evaluation kit also includes Windows-compatible software that provides a simple graphical user interface (GUI) for exercising the features of the MAX25530 IC.
To learn more about the MAX25530, visit https://www.mouser.com/new/maxim-integrated/maxim-max25530-drivers/.
Como distribuidor autorizado a nivel global, Mouser ofrece la más amplia selección de los semiconducoctores y componentes electrónicos más recientes del mundo, en existencia y listos para enviar. Los clientes de Mouser pueden esperar productos originales y 100 % certificados que son totalmente localizables desde cada uno de sus socios fabricantes. Para ayudar a agilizar los diseños de los clientes, el sitio web de Mouser cuenta con una amplia biblioteca de recursos técnicos, incluso un Centro de recursos técnicos, además de documentos técnicos de productos, diseños de referencia de proveedores específicos, notas de aplicación, información técnica de diseño, herramientas de ingeniería y otro tipo de información útil.
2026 - Mouser Electronics es un distribuidor autorizado de semiconductores y componentes electrónicos que se enfoca en introducir nuevos productos de sus socios fabricantes líderes. Debido a que brinda servicios a la comunidad global de compradores e ingenieros de diseño electrónico, el sitio web global del distribuidor, mouser.com, está disponible en múltiples idiomas y monedas, y cuenta con más de 6,8 millones de productos de más de 1.200 marcas de fabricantes. Mouser ofrece 28 ubicaciones de asistencia en todo el mundo para ofrecer el mejor servicio al cliente de su clase en idiomas, monedas y horarios locales. El distribuidor realiza envíos a más de 650.000 clientes en 223 países o territorios desde sus innovadoras instalaciones de distribución de 93.000 metros cuadrados en el área metropolitana de Dallas, Texas. Para obtener más información, visite https://www.mouser.com.
2026 - Maxim Integrated, la empresa de ingeniería para los ingenieros, resuelve los problemas más complejos de un diseñador para impulsar la innovación en el diseño. La amplia línea de semiconductores de alto rendimiento de la empresa, combinada con herramientas y asistencia de clase mundial, ofrece soluciones analógicas esenciales que incluyen eficiencia energética, medición de precisión, conectividad confiable y protección sólida con procesamiento inteligente. Los diseñadores en sectores de aplicación como el automotriz, comunicaciones, consumo, centro de datos, salud, industrial e IoT confían en Maxim para que los ayude a desarrollar diseños más compactos, más inteligentes y más seguros con rapidez. Conozca más en https://www.maximintegrated.com.
Mouser y Mouser Electronics son marcas registradas de Mouser Electronics, Inc. Todos los demás productos, logotipos y nombres de empresas mencionados en este documento pueden ser marcas de sus respectivos titulares.